This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:SDK 中不提供发布选项

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611946/mspm0c1104-release-option-not-available-in-sdk

器件型号: MSPM0C1104

我在导入的 SDK “i2c_controller_rw_multibyte_fifo_poll_LP_MSPM0C1104"中“中找不到发布选项。 调试我没问题。 最后、当我想使用释放模式将最终软件编程到控制器中时、我在 Build 选项下找不到它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rangaswamy、

    并非所有 SDK 示例都包含版本构建配置。 您可以 配置自己的构建配置:

    1. 在 IDE 顶部、点击 工程
    2. 将鼠标悬停在上面 编译配置
    3. 单击 管理...
    4. 单击加号 ( + )
    5. 填写 Name 和可选的 A 说明 相位裕度
    6. 单击 好的
    7. 现在、您应该能够更改活动编译配置并更改工程属性

    您可以 通过以下步骤更改优化标志:

    1. 在资源管理器中右键单击工程
    2. 单击 属性...
    3. 展开的下拉列表 ARM 编译器
    4. 单击 过程
    5. 更改中的优化级别 选择优化模式/级别 (-O) 数据

    此外、如果您不想调试代码、而是刷写代码、可以执行以下操作:

    此致、

    Owen