This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:I/O 冲突验证

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611572/mspm0c1104-i-o-conflict-verification

器件型号: MSPM0C1104

只想配置一下、如果我在 MSPM0C1104SRUKR WQFN 封装上同时使用 UART 和 SPI 通信线路、不会发生冲突或速度下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morgan、

    您可以同时使用 UART 和 SPI 模块、而不会出现固有冲突或速度减慢。

    但是、这取决于 IOMUX 不重叠、CPU 带宽注意事项(中断/CPU 在 ISR 内工作)等

    此致、

    Owen