This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:ADC12_CTL1_CONSEQ_SEQUENCE 示例

Guru**** 2952450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611004/mspm0g3519-adc12_ctl1_conseq_sequence-example

器件型号: MSPM0G3519

您能否提供代码示例或说明如何启动序列转换、等待结果并重新启动(如果需要)?

如果 设置了 ADC12_CTL1_CONSEQ_SEQUENCE 位,我遇到意外行为 — 与设置 ADC12_CTL1_CONSEQ_REPEATdicCE 相同 — 转换过程从不结束-中断 ADC12_CPU_INT_IIDX_STAT_MEMRESIFGx 从不停止出现 、尽管我预计在 DL_ADC12_startConversion 调用后只有 1(一)。

提前感谢您。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:
    您使用哪个工程来显示此错误? 如果从 while (1) 循环中删除 startConversion 函数、或完全删除 while (1) 循环、我认为原始单次转换示例应该适用。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego、感谢您的答复。

    我将使用它来测量电池上的电压。 我没有得到你的答案,是的 — 你的原始示例可以工作 ,不幸的是 — 我不能很容易地在我的设置中重复使用它。什么使我刮头是 DC_ADC12_enableConversions () 调用每个周期 — 为什么它是必要的-没有它的示例就不能工作。 这意味着转换完成后它会自动进入“禁用“状态。 为什么每个转换周期都需要“启动“和“启用“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:
    原因是 ADC 未在重复模式下配置。 可以通过点击此复选框来完成此操作。

    开启此选项后、ADC 应通过在 while (1) 循环之前启动 ADC 转换来持续监控通道。

    此致、

    Diego Abad