This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:SO#488121 — 未检测到 TMDSEMU110-U

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611700/tmdsemu110-u-so-488121---tmdsemu110-u-is-not-detected

器件型号: TMDSEMU110-U

尊敬的:

 

客户从 Mouser 购买了 TMDSEMU110-U、发现该器件无法正常工作。

尽管进行了多次测试、但仍然可以确定器件 无法通过 USB 枚举  更准确 未检测到  通过 Windows 设备管理器、Code Composer Studio(测试了多个版本)、xdsdfu 或 dbgjtg 工具。

 

已执行故障排除

XDS110 显示 D1 LED 闪烁、但未枚举 USB。
- 在 Windows 设备管理器中不可见
- CCS 未检测到(测试连接失败)
- xdsdfu 和 dbgjtg 无法检测到探测器
-试用了 CCS v6、CCS 10.x、CCS 20.x
-尝试了不同的 PC、USB 端口、电缆
-强制 DFU 模式(插入时复位按钮)

 

请帮助审核并告知是否存在这种考虑周到的缺陷。

 

如果您需要其他信息、请告诉我、我们将一如既往地提前感谢您的及时回复、并期待您的回复。



最热情的问候

Suphahachai B.

Mouser Electronics、Inc.