This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:BSW-MODULE-ENTRY UUID 属性中缺少报价标记

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611204/am263p4-q1-missing-quotation-mark-in-bsw-module-entry-uuid-attribute

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:  

目前、我们正在处理 MCAL AM263Px _11_01_00_11、在 bswmd.arxml 文件中、对于 CDD_PWM 模块、<BSW-MODULE-ENTRY UUID=“19e5d126-d261-46d2-a470-91d5ca848fda>标签缺少 UUID 属性的关闭双引号 (“)。 由于此关闭标记、编译问题发生。

  

我已经通过关闭标签来解决这一问题。

此致、  

Shaik Abdul Mohasin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    这已在内部记录并将是固定的。 感谢您提出此问题。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、  

    感谢您的反馈。
    如果可能、修复版本会有所帮助。

    此致、

    Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    我们正在努力提供一个修复版本、其中包含最近提出的所有问题。 此信息将在 11.02.00 之前提供、一旦我们内部进行了调整、我们将在一个日期后回复您。   

    此致、  
    Pranav Siddappa.