This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:在 FLS Bswmd 文件中观察到额外的 BSW-MODULE-DEPENDENCYS 标签

Guru**** 2922640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611142/am263p4-q1-extra-bsw-module-dependencys-tag-observed-in-fls-bswmd-file

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:  

目前我们正在处理 MCAL AM263Px _11_01_00_11、在 FLS bswmd.arXML 文件中、我们观察到一个额外的 BSW-MODULE-DEPENDENCYS 关闭标签、在编译期间会导致问题。

FLS Extra tag.png

Fls_Bswmd.arxml_EB_Update.txt 

Fls_Bswmd.arxml_origin_version.txt 

我更新并添加了该文件以供参考、请检查此问题并提供您的反馈。

此致、

Shaik Abdul Mohasin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  


    这是一个错误。 这已在内部报告。 感谢您提出此问题。

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    MCAL AM261x_11_01_00_11 会出现相同的问题。
    也请考虑 AM261x 器件的修复程序。 如果  AM261x 器件需要单独的线程、请告诉我。

    如果可能、修复版本会有所帮助。

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、  


    不需要单独的线程。 我也记录了 AM261x 的错误。 该修复在两个器件上是相同的。  
    我们正在努力提供一个修复版本、其中包含最近提出的所有问题。 此信息将在 11.02.00 之前提供、一旦我们内部进行了调整、我们将在一个日期后回复您。   

    此致、  
    Pranav Siddappa.