This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:牵引逆变器微控制器选择

Guru**** 2949920 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606113/am2634-q1-traction-inverter-microcontroller-selection

器件型号: AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634、 AM263P4

您好:

我们目前有一种采用 F280049 微控制器的牵引逆变器设计。 我们希望进一步开发它、以便通过单个微控制器实现 ASIL-D 功能安全。  我们最近开始使用 AM2634(和 AM263P4)、因为这似乎是从一开始就具有 ASIL-D 功能的硬件的几乎唯一选项。 不过、我已经看到、最近我们发布了一个新的 C29 系列、它也支持 ASIL-D 硬件、可能更接近我们当前使用的微控制器 (C28)。

我想知道 TI 对 ASIL-D 功能安全牵引逆变器设计的建议是什么、上述两个系列的主要区别/优缺点是什么、以及/或者是否有我可能错过的任何其他替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    今天是在 TI 印度度假、请预计响应会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、我已经看到、最近发布了一个新系列 C29、它也支持 ASIL-D 硬件、可能更接近我们当前使用的微控制器 (C28)。

    是的、C29 是 C2000 系列新增的一款比 C28 更先进的 CPU、具有更高的处理能力。 参考指南 —   https://www.ti.com/lit/ug/spruiy2a/spruiy2a.pdf 

    基准测试应用手册: https://www.ti.com/lit/wp/spradd8/spradd8.pdf 

    F29x 器件具有与 F28x 器件类似的外设、因此与 AM263x 器件相比、代码可移植性/迁移工作量极少。

     F29H85x 是一款高性能 Texas Instruments (TI) C2000 实时微控制器 (MCU) 系列产品  增强型控制、高级检测(ADC/比较器)、更高的安全性 (HSM) 面向 EV、光伏逆变器和电机驱动器中要求苛刻的应用  C29x CPU 内核和更快的处理速度  高开关频率电力电子产品的不同应用。 主要优势包括  超低延迟、集成安全特性和优化的外设  功率密度、因此非常适合下一代电源系统

    主要比较和改进:
    • CPU 内核:  从 C28x 升级到新的 C29x 64 位 CPU、可通过并行指令执行提供显著改进的 DSP 和通用处理。
    • 性能:  实时性能是前几代产品的两倍以上、这对于高频电力电子产品至关重要。
    • 感应:  具有高级模拟外设(例如多个具有硬件后处理和安全检查以及窗口比较器的高速 ADC)。
    • 安全:  集成硬件安全模块 (HSM)、用于安全启动、代码身份验证和加密通信、是旧器件的主要补充。
    • 电力电子聚焦:  针对高功率密度和高开关频率进行了优化、并支持氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 技术。
    • 存储器和寻址:  与 C28x 的 16 位寻址不同、引入了字节可寻址性、以实现更高效的存储器访问。
    • 系统集成:  提供更高的器件集成度、可为设计人员优化物料清单 (BOM) 并实现成本效益。  
    • 功能安全标准:  专为符合 ISO 26262(高达 ASIL D)和 IEC 61508(高达 SIL 3)标准而设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,这不是我的意思。 我不想比较 C28 和 C29。 我想了解 C29 和 AM263P4 之间的差异。 性能比较情况、他们都面向哪些应用、以及在开发符合 ASIL-D 规范的三相大功率汽车牵引逆变器时、这两个应用中的哪一个是最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    如果您想坚持使用 C2000 系列器件、我推荐使用 F29H85x 微控制器、它是一款支持 ASIL-D 功能的器件。 如果您希望改用业界通用 ARM 内核、AM26x 微控制器将是您的理想解决方案。 此建议还取决于您的技术要求(即内核数,闪存大小,PWM 数量等)。因此、如果您有更多详细信息、请通过电子邮件发送电子邮件至 a-poirier@ti.com 与我联系 、我将与我们的销售和 FAE 代表一起进行进一步讨论。  

    为了便于您参考、我们还提供了以下文档以供您参考:  


    迁移指南-  

    到 C29 CPU 的应用软件迁移

    F28 至 F29 项目迁移视频

    此致、

    Andrew Poirier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    如果您想坚持使用 C2000 系列器件、我推荐使用 F29H85x 微控制器、它是一款支持 ASIL-D 功能的器件。 如果您希望改用业界通用 ARM 内核、AM26x 微控制器将是您的理想解决方案。 此建议还取决于您的技术要求(即内核数,闪存大小,PWM 数量等)。因此、如果您有更多详细信息、请通过电子邮件发送电子邮件至 a-poirier@ti.com 与我联系 、我将与我们的销售和 FAE 代表一起进行进一步讨论。  

    为了便于您参考、我们还提供了以下文档以供您参考:  


    迁移指南-  

    到 C29 CPU 的应用软件迁移

    F28 至 F29 项目迁移视频

    此致、

    Andrew Poirier