This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:在同一配置中同时使用 DDR4 4Gb 和 8Gb

Guru**** 2917170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1610688/am62l-use-both-ddr4-4gb-and-8gb-in-the-same-configuration

器件型号: AM62L

我在获得 DDR4 时遇到问题、因此我希望使用 4Gb 和 8Gb、而不区分两个可用端口。

我已将 CPU 设置为 8Gb(如下所示)、ATF、U-Boot 和 Linux 设备树中的存储器节点设置为 4Gb、并且未使用任何超过 4Gb 的区域。

我想知道以这种方式使用是否有任何问题。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DDR 配置工具为每种 DDR 器件类型生成的 DDR 配置数据文件是不同的、您必须专门将文件集成到 ATF 中、这意味着您无论如何都必须修改源代码、为什么要限制 Linux 不要使用所有可用的内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们只有一种产品类型和一种软件类型。
    DDR4 计划实施 4Gb。
    然而,由于近期采购 DDR4 的困难,我们必须同时采购 4Gb 和 8Gb 以确保足够的数量满足需求。 因此、我们希望为采用 8Gb 的产品设置产品、使用户看起来是 4Gb 的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于使用 8Gb DDR 的平台、您仍可以向 U-Boot 引导参数添加参数“mem=512M",“,然后、然后 Linux 只能使用高达 512MB 的电流、这与 4Gb DDR 相同。