This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS 110 固件更新失败、无法识别 USB

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608286/tmdsemu110-u-xds-110-firmware-update-failure-usb-not-recognized

器件型号: TMDSEMU110-U

您好团队:

固件更新失败、无法识别 USB。
我没有看到 LED 发光。
请帮助我们恢复电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否与以下同一 E2E 帖子相同-  

     XDS110ISO-EVM:USB 未被识别、LED 也未亮起 

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vivek Singh 

    早上好!!

    这是正确的,但问题我选择了错误的设备。 所以我去测量,布局和读数不匹配。 而且,这是近 2 个月的年龄。

    请帮帮我们。 正确的布局来测量 TP?  
    我需要数据表以及 TP 布局。

    问题是当我尝试更新引导固件时、它以某种方式损坏、我无法像那样恢复电路板 USB 检测也失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟深表歉意。 XDS110 是否显示在设备管理器视图中?

    我们可以分享 XDS110 原理图和 用户指南 来帮助进行调试、原理图上标记了测试点 (TP)。

    e2e.ti.com/.../XDS110_5F00_schematic.pdf

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt *** 

    XDS110 不会显示在设备管理器中!!

    告知我所测量的测试点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果绿色 LED (D1) 熄灭、则 XDS110 未通电、未引导或处于刷写模式。 由于无法通过 xdsdfu 实用程序与 XDS110 连接、因此探测器似乎出现故障。 调试器是为您工作还是出现了功能障碍?

    告诉我我有度量的测试点

    您可以使用螺丝刀打开调试探针外壳、并参考我提供的原理图找到各种 TP。  

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt *** 

    即使我觉得这似乎是错误的。 它可以看到 LED 亮起、当开始更新启动固件时、它停止了、我根本没有接口。

    之后 LED 未亮起、任何 PC 的设备管理器中均未检测到 USB!!

    您是否建议了一些以某种方式恢复探头的方法? 或者、特别要检查几个基本测试点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设您已经尝试在 CCS 中使用 xdsdfu 实用程序 (ccs\ccs_base\common\uscif\xds110)?

    请首先检查 TP2、TP3、TP6、TP17、TP18、看看它们是否与原理图一致。

    此致、
    马特