This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:用户如何在 CCS Theia 上创建静态库?

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611656/mspm0l1305-how-does-the-user-make-a-static-library-on-ccs-theia

部件号: MSPM0L1305

尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

用户希望构建像我们的 driverlib.lib 这样的静态库、然后在其工程中调用该库。

用户如何直接在 CCS Theia 上执行此操作?

例如、  

CCS 20.4.1

这至少适用于 MSPM0L130x/G150x/G151x/C110x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    我相信这可能是 CCS v12 中更明确的功能

    我找到了这个相关的 E2E、但自那以后似乎指南已经更新了。

    在线找到这段视频、其中展示了如何在 CCS v12 中创建静态库。

    然后、可以在工程属性中链接该库:

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我们知道如何使用 CCS 12.x 执行该操作

    但是、在 CCS Theia 20.4.x 下、因为其中似乎不提供“创建新工程/库“、我们会对如何执行该操作感到困惑。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#how-do-i-create-a-new-project-from-scratch

    还是现在可以使用此功能?

    请您帮助确认一下吗?

    此处用户不使用命令行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    我将与 SDTO 联系以进一步支持您的查询。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“4952" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611656/mspm0l1305-how-does-the-user-make-a-static-library-on-ccs-theia/6212747

    但是、在 CCS Theia 20.4.x 下、因为其中似乎不提供“创建新工程/库“、我们会对如何执行该操作感到困惑。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#how-do-i-create-a-new-project-from-scratch

    还是现在可以使用此功能?

    [/报价]

    功能与您参考的链接中提到的相同。

    请注意、对于 MSPM0、建议使用示例 driverlib 库模板来创建库。 您可以使用新建项目向导访问该项目:

    谢谢

    Ki