This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:LP-AM261 CCSTUDIO 稳定性问题

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612119/am2612-lp-am261-ccstudio-stability-issue

器件型号: AM2612

尊敬的专家:

  当您使用 CCS20.4 调试 AM261 演示代码时、客户报告其满足稳定性问题。 它们使用的 LaunchPad 是 E2 版本、而演示只是修改 gpio_led_blink_am261x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 并使其永远运行。 运行一段时间后、CCS 会断开连接而不会出现任何问题。  

2.png

我也可以重现此问题、并且我还检查了 CCS12.8.1。 最新的 CCStudo 和传统版本 12.8.1 都显示了相同的问题。

1.png

您能检查一下问题是什么吗?

 

此致

Andre