This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:适用于 TM4C129X MCU 的 FreeRTOS+TCP 的 NetworkInterface.c 文件

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1609825/tm4c1294ncpdt-networkinterface-c-file-for-freertos-tcp-for-tm4c129x-mcus

器件型号: TM4C1294NCPDT

大家好!

我已成功从 TI RTOS 移植到 FreeRTOS、
现在是时候在上面添加 TCP/IP 堆栈,我想使用 freeertos+tcp libarry(v3.1.0 ),它需要 NetwrokInterface.c 文件,它已经提供了它, 但这还不够,因为我得到了 wierd 问题,它需要一些 netwrok 应用程序挂钩和一些 pxFillNetwrokDescriptor 函数,它说它已经过 TM4C MCU 测试,我想要示例示例如果你有启动 TCP/IP 堆栈,需要帮助集成它,这里我附加了 TM4C 的 NetworkInterface.c 文件来自 FreeRTOS+TCP lib。
NetworkInterface.c 
提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy

    我将尽快查看详细信息并向您提供反馈

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您的答复将等待您的反馈

    此致
    Chiranth Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy

    很抱歉、我 仍然需要更多 时间来 详细了解、并在稍后向您提供反馈

    谢谢