This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:Am2612 重新启动问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1610614/am2612-am2612-reboot-issue

器件型号: AM2612
主题中讨论的其他器件:MCU-PLUS-SDK AM261X-AM261X

我最近升级到了新的 AM261 SDK。 以下是我安装的版本:
 
- MCU-PLUS-SDK - AM261X 版本: 11.00.00.29
- INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK - AM261X 版本: 2025.00.00.08
 
经过一段时间后、AM2612 将重新启动。
 
我尝试在应用程序代码的开头添加 SOC_getWarmResetCause () 函数来识别重新启动的原因。 但是、它会始终返回 0x41、表示上电复位。
 
您能否提供有关如何进一步调试该问题的指导?
 
提前感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    1.您使用哪种引导模式?

    2.您使用的是 TI EVM 还是定制电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Nilabh、
    我当前正在定制电路板上使用 OSPI 引导模式从闪存运行固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我认为这是由于 PMIC IC 造成的、您是否可以尝试以下权变措施:

    在 SBL OSPI MCELF 工程中、在 syscfg 中启用/添加 PMIC、然后重新编译示例并刷写。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我已将 PMIC 添加到 sbl_ospi_morple_elf 工程中、我将该工程用作引导加载程序。 但是、从该工程刷写 sbl_ospi_morple_elf 后、应用程序固件无法加载。

    请查看随附的 PMIC 和 I2C 配置。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在 SBL 运行时以及在应用程序失败期间共享 UART 日志、这将有助于我进一步调试?

    这也是 TI EVM 还是定制 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 PMIC 时看不到任何 SBL 日志。 不过、如果我在没有 PMIC 的情况下运行当前的 SBL  

    正在启动 OSPI 引导加载程序...

    kpi_data:[bootloader_profile] CPU 时钟     :500.000MHz

    kpi_data:[bootloader_profile]引导介质   :NOR SPI 闪存

    kpi_data:[bootloader_profile]引导介质时钟:166.667MHz

    KPI_DATA:[bootloader_profile]引导映像大小 :285 KB

    kpi_data:[bootloader_profile]当前核心  

    r5f0-0

    kpi_data:【引导加载程序配置文件】System_init                343us

    kpi_data:[bootloader profile] Drivers_open               59us

    kpi_data:【引导加载程序配置文件】LoadHsmRtFw               6286us

    kpi_data:[bootloader profile] Board_drivers 打开             333us

    kpi_data:【引导加载程序配置文件】CPU 负载             :   1264657us

    kpi_data:【引导加载程序配置文件】SBL 结束                   3 μ s

    kpi_data:[bootloader_profile] SBL 所用总时间       :   1271684us

    图像加载完成、切换到应用程序...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否回答一下您在 TI EVM 或定制 PCB 上看到的这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定制 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、让我们有一个调试此问题的调用、我很难从共享的信息中理解问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用私人 e2e 聊天分享我的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、好极了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、让我们通过电话进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SBL syscfg 中添加 PMIC 配置后、问题已解决。