This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263‑CC 的旋转变压器配置 (PROC159B)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608994/am263p4-q1-resolver-configuration-for-am263-cc-proc159b

器件型号: AM263P4-Q1

尊敬的团队:

我们对 AM263‑CC (PROC159B) 上的旋转变压器实现有一些疑问、请您给予支持、我们将不胜感激。

我们正在与 RDC 外设合作、并提供差分正弦和余弦信号作为 AM263‑CC 控制器卡的输入。 我们使用的是 resolver_ANGLE_SPEED 示例、但可以得到 不会 并查看示波器上预期的 PWM 激励信号。

在 SDK 中、我们注意到 i2c_IO_expander_resolver_adc 组件支持三个电路板版本: REV A 、 REV E1 、和 REV E2 。 因为我们使用的是标准 AM263‑CC 卡 (PROC159B) 我们想澄清以下几点:

  1. 我们是否需要修改中的任何设置 example.syscfg 添加到工程 所有外设(如 I2C、旋转变压器、EEPROM 和 PMIC?)的 AM263‑CC 卡的 CCS 中
  2. 任何其他硬件或软件更改 来实现旋转变压器模式?
    • 例如、AM263‑CC 板上需要配置的所有开关或跳线。

寻求有关正确配置的指导、以确保旋转变压器正常运行。

感谢您的支持。

此致、
Shilpa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shilpa、

    对此问题的专家表示抱歉。 请在 29 日之前回复。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shilpa、  

    您能否说明这是 AM263-CC 还是 AM263P CC? AM263x SoC 不支持旋转变压器。 我看到在 AM263P 空间标记的线程、但该线程提到 AM263。  

    谢谢。此致、

    Madhava.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihira Madhava:


    我们正在使用 AM263P4-CC 控制器卡。
    您能告诉我们如何使解析程序代码正常工作? 为您带来的不便深表歉意。

    此致、
    Shilpa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shilpa、

    对迟来的答复表示歉意。

    您能否告知我们、在 AM263P-CC RevB 板上、您要探测 RES0_PWMOUTx 信号的位置?

    默认的 resolver_ANGLE_SPEED 示例会在下面的引脚上产生 RES0_PWMOUTx。 因此、如果可能、您能否在这些电阻器 R256 和 R260 上(即 0 欧姆电阻器)使用示波器进行探测?

    谢谢、

    Tejas Kulakarni