This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:RS485 COM 和 Tms570lc4357

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612661/tms570lc4357-rs485-com-with-tms570lc4357

器件型号: TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好、

我想使用 moxa uport1250 从 PC 读取数据。 收发器 MAX485。 但我无法正确连接、也不理解示例代码。 我看到了 halcogen 中的示例项目。 但图像不会出现。 如何将 max485 连接到 TMS570、以及是否有图像 halcogen sci 配置?