This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507:MCAN 环回示例问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612663/mspm0g3507-lp-mspm0g3507-issue-with-mcan-loopback-example

器件型号: MSPM0G3507

尊敬的支持团队:

您好:

目前、我正在基于 MSP 的器件上测试 SDK 中提供的 MCAN 环回示例。

在运行 MCAN 内部环回示例时、我观察到以下问题:

1.使用示波器或逻辑分析仪进行监控时、在 CAN_TX 引脚上不会观察到 TX 波形。
2.应用程序进入错误状态,变量`gError`设置为`true`。

该示例在未进行修改的情况下使用。

我的问题是:

在 MCAN 内部环回模式下、是否应该在 CAN_TX 引脚上观察到物理 TX 波形?
2.本示例是否需要任何额外的时钟、引脚多路复用或收发器相关配置才能正常工作?
3.本示例是否适用于未连接外部 CAN 收发器的情况?
4.是否有与此 MCAN 环回示例相关的任何已知问题或必要的修复?

我附加了 TX 波形的图片。

tx_wave.jpg

如果您能提供任何指导或说明、我将不胜感激。

感谢您的支持。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Han、

    我们的 SDK 演示还需要您连接外部 CAN  收发器。 请连接 CAN 收发器、然后进行测试。

    此致、  

    Janz Bai