This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:安全手册和 MUL 指令

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612454/mspm0g3507-safety-manual-and-mul-instruction

器件型号: MSPM0G3507

尊敬的 TI 论坛:

 

我指的是以下文档:MSPM0G3x0x-Q1 的功能安全手册(SFFS624B–2024 年 3 月–2025 年 8 月修订)和第 5.5 节 CPU。

 

以下内容概括为“具有单周期 32×32 乘法指令的 ARMv6-M thumb 指令集(小端字节序)“。  

 

我的问题是:为什么这里突出显示了单周期乘法? 这只是指 MULS 、 、 (编码:0 1 0 0 0 0 1 1 0 Rn RDM)ARM-v6M ISA 手册中的指令、或者这是否像 TI 对标准 ISA 的自定义添加?

 

提前感谢您的帮助!

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需参考此页面

    https://developer.arm.com/Processors/Cortex-M0-Plus

    其中 以两个示例突出显示了某种 ARM M0+内核的特性。

    这只是指 MULS 、 、 (编码:0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Rn RDM)ARM-v6M ISA 手册中的指令、或者这是否像 TI 对标准 ISA 的自定义添加?

    这是 Arm M0+内核特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速回答! 现在我知道了、ARM 让芯片设计人员(如 Texas Instruments) 可以)可以选择在单周期乘法器或器件面积优化版本之间进行选择。