This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:辅助 BSL

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612153/mspm0g3507-secondary-bsl

器件型号: MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好!

我有几个关于辅助 BSL 的问题。

  1. 在“用户指南 MSPM0 引导加载程序“中、对于以绿色突出显示的第四点、它究竟是什么意思?
    具体来说、新的 CRC 值应该存储在哪里?

  2. 我正在使用 MSPM0 引导加载程序 GUI。
    应用程序固件是否可以自定义?如果可以、如何自定义?

    根据我对“应用手册 MSPM0 引导加载程序实现“的理解、如果我要发送 GetDeviceInfo 命令、我需要修改位于以下位置的代码:
    C:\ti\mspm0_sdk_2_08_00_03\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\bsl\bsl_host_mcu_to_mspm0g1x0x_g3x0x_target_uart、
    然后将其从进行转换 .txt 至.h 并进行相应使用。

    我的理解是否正确?

提前感谢您的支持。

此致、
zq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这里是第 1 张屏幕截图。 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zq、

    #1 BCR 配置的 CRC 值存储在 BCR 配置区域的末尾。 通常、如果您要通过 SysConfig 工具修改 NONMAIN BCR 配置、则会自动生成该配置。

    #2 如果您使用的是引导加载程序 GUI、则只需通过 CCS 生成.txt 格式的固件、然后将其加载到 GUI。 下面是有关如何生成.txt 格式固件的简要指导。

    此致、

    Pengfei