This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:新的 Stellaris ICDI 驱动程序问题、"需要交互式窗口站"

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612306/ek-tm4c123gxl-new-stellaris-icdi-driver-issue-requires-an-interactive-window-stations

器件型号: EK-TM4C123GXL

尊敬的专家:

 第十二年来、我们一直使用 TI Tiva Launchpad TM4C123。 这是一个很好的教学平台。  

这个术语首次报告了在计算机上安装 ICDI 驱动程序时遇到的问题。 上学期我们没有问题。 他们的笔记本电脑运行 Windows 11 已有 1-3 年的历史、因此我怀疑这是最近的 Windows 更新造成的。

在设备管理器中浏览至驱动程序后、当驱动程序开始加载 时、在尝试安装“Stellaris ICDI JTAG/SWD Interface“时弹出一个错误“此操作需要一个 ITneractive Window Station “。

我们正在使用网站上的最新驱动程序(日期为 2014 年)。  

您能看一下并提供建议吗?