This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:如何读取 MSPM0G1507 的器件 ID 以及可用的基于插座的评估选项

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1610238/mspm0g1507-how-to-read-the-device-id-of-the-mspm0g1507-and-available-socket-based-evaluation-options

部件号: MSPM0G1507

大家好!

对于 MSPM0G1507、是否有方法可以直接从独立 IC 芯片读取器件 ID?

以‑制造商为例、一些第三方公司提供配备微控制器插座的评估板。 MSPM0 是否有类似的器件?

‑没有、我正在考虑使用市售的 QFP48 μ F 引脚连接到 DIP48 适配器、并创建一个通过 SWD 连接 XDS200 或 XDS110 以读取器件 ID 的装置。
如果在大规模生产过程中有更好的读取器件 ID 的方法、请告诉我。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    器件 ID 和用户 ID 存储在存储器的出厂常量区域中。 可以分别从地址 0x41C40004 和 0x41C40008 读取它们。

    对于评估板、我们不为 MSPM0 提供任何基于插槽的解决方案。 您是否希望对芯片进行预编程、然后将其插槽到定制板中?

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢你的帮助。

    如 E2E 主题中所述、在将器件安装到电路板上之前、必须检查该器件是较旧版本还是较新版本。

    如果您无法指定并购买较新的版本、请在将器件组装到电路板上之前建立验证器件 ID 的方法。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    G1507 的特定修订版是否需要避免?

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    实际上、您可以发送器件封装的图片吗? 我可以执行跟踪来确定其修订版本。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    我客户的封装标有“G4"。“。
    Zoey 回复称、修复了勘误表的新修订版仍带有“G4"标签“标签、因此唯一的选择是读取器件 ID。
    是否有方法对旧版本进行排序避免。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    为了避免对旧版本进行排序、您需要与规划器协调。 但是、经过特定时间后、新修订版将投入量产。 你能给我完整的包装标签吗? 我可以使用它来跟踪器件返回到特定批次、并以该方式确定修订版本。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    很抱歉之前没有提供足够的信息。
    我的客户只有 EVM 和样片、尚未开始大规模生产。
    换言之、他们尚未订购任何旧的‑修订版器件。

    根据您的解释、我们似乎可以在订购时咨询“planner",“,避免、避免收到旧版本、对吗?

    我们必须在 8 月之前获得这些设备。 具体的生产开始计划是否已最终确定?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    如对我们器件的订购有疑问、请联系您的 TI 销售代表。 他们将能够为您提供有关这些新修订版将投入大规模生产的确切时间表的更多信息、并帮助您进行订购。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    我向 TI 销售部门确认了这一点。
    ‑、‑不能及时完成客户的大规模 Δ T 生产计划、因此我们需要在大规模 Δ‑T 生产流程中临时包括器件 ID 读取过程。

    请提供几种有效的方法来在将器件 ID 安装到 PCB 上之前从微控制器读取该器件 ID。
    我们将与客户讨论这些选项、并决定最合适的方法。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    我正在内部与团队讨论其他方法、并根据他们的建议返回。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    与团队交谈后、遗憾的是、客户没有一种有效的方法来在不读取存储器的情况下确定器件修订版本。 不过、TI 可以使用封装标签来跟踪器件并为您做出这一决定。

    此致、
    Brian