This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:验证 HSM 安全 RAM 内的密钥环密钥

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599623/am263p4-verification-of-keyring-keys-inside-hsm-secure-ram

器件型号: AM263P4
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

将 AM263P4 LP 与配合使用的 Im  

MCU_PLUS_SDK_11_00_19

tifs_am263px_11_00_00_01

SysConfig 1.25

采用 CCS 版本 20.30 的 TI_ARM_CLANG 编译器 4.0.3(推荐)

我已在 devconfig.mak 文件中将电路板名称更改为 HS

我尝试在 HS-Null (LP) FS 器件的 sbl_null (LP) 中验证密钥环和导入过程。

我已经按照该过程(请参阅 hyperlink)验证加载 sbl_null 后在安全 RAM 中导入的密钥。

在次级引导加载程序 (SBL) 中集成 

Im 在第 5 步中获得了胜利。 在 UART 模式下、根据上述源、我使用 Tera Term 应用程序将 default_sbl_null.cfg 文件发送到闪存中。  但加载不成功、传输不会发生并在某个点触发(每次传输百分比相同)。

虽然我使用 python 脚本(在源代码中提供),我不会在控制台上打印任何内容。

如何解决此问题?

 

此外、在 CCS 20.30 中、我无法从 tifs_am263px_11_00_00_01 导入 HSM 固件、说明未安装兼容版本。 上述版本保持不变。 我可以在这里做什么?

谢谢。此致

Geetha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Geetha

    [报价 userid=“649502" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599623/am263p4-verification-of-keyring-keys-inside-hsm-secure-ram

    我已在 devconfig.mak 文件中将电路板名称更改为 HS

    我尝试在 HS-Null (LP) FS 器件的 sbl_null (LP) 中验证密钥环和导入过程。

    我已经按照该过程(请参阅 hyperlink)验证加载 sbl_null 后在安全 RAM 中导入的密钥。

    [/报价]

    您的 LP 板是否处于 HSFS 或 HSSE 状态?

    Device_type?=HSFS 是指 GP  

    Device_type?=HS 是指 HSSE

    因此、如果您的设备是 HSFS、则设备类型应为 GP。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我的电路板是 HS FS。

    即使在 HS FS 板中、我也可以验证上述程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、如果要测试密钥环、器件必须是 HS-SE、因为 HS-HSM FS 不支持此服务。

    AM263Px MCU+ SDK:HSM 客户端

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我明白了

    在 CCS 20.30 中、我无法从 tifs_am263px_11_00_00_01 导入 HSM 固件、它表示未安装兼容版本。 上述版本保持不变。 我可以在这里做什么?

    您能提出任何解决此问题的建议吗?

    谢谢。此致、

    Geetha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我相同的屏幕截图吗?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法同时导入 otp_keywriter 和 tifs_am263px 固件、屏幕显示为:

    Geetha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    在该器件的 example.projectspec 中、您能检查是否具有以下内容吗  

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨,Nikhil)。

    我观察到了器件 example.projectspec 中提供的相同内容。

    它是相同的、仍然无法导入。 但在 OTP_keywriter 中、它作为 AMxxx 而不是 AM263PX 提供

    谢谢。此致

    Geetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    很抱歉、由于假期、回复延迟

    它是相同的、仍然无法导入。 但在 OTP_keywriter 中、它作为 AMxxx 而不是 AM263PX
    给出

    您是否能够导入 AM263Px OOB 的 TIFS 示例工程?  
    我看到 OTP KW 有问题(导入是因为这是一个独立的项目,只使用一次)、但我可以在我这边导入 TIFS 示例  

    我在内部提出了 OTP KW 的问题、同时您可以使用 gmake 来构建工程。

    请确认您是否也看到 TIFS 示例相同。 如果是、请告诉我是哪一个。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我无法 在 TIFS 中导入任何其他示例项目。  

    您可以使用 gmake 生成工程。

    是的、我正在使用 gmake 生成工程、但为了更改任何示例工程的 SysConfig 文件中的设置、我需要直接在 CCS 中导入

    谢谢。此致、

    Geetha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    很抱歉耽误你的时间。

    我们也可以在 gmake 中打开 syscfg。  

    即  

    gmake -s -C examples\hello_world\am263px-cc\r5fss0-0_freertos\ti-arm-clang syscfg-GUI

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan