This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:需要打印到 Code Composer Studio 控制台

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612977/mspm0l1306-need-to-print-to-the-code-composer-studio-console

器件型号: MSPM0L1306

尊敬的 MSPM0 团队:

我尝试使用 MSPM0L1306 打印到 CCS 控制台。 我目前正在关注 这个 E2E 上的指南、但我无法使其正常工作。 我在控制台中看不到任何输出。

下面是我当前拥有的代码:

 
#include "stdio.h"
#include "ti/drivers/UART.h"
#include "string.h"

volatile int TXChar = -1;

char TXData[64];

void StartSerialTX(char *str) {

  while (TXChar != -1) {
    // wait for previous tx to finish
    delay_cycles(10000);
  }

  strcpy(TXData, str);

  TXChar = 0;

  DL_UART_Main_transmitData(UART_0_INST, TXData[TXChar++]);
}

void UART_0_INST_IRQHandler(void) {
  switch (DL_UART_Main_getPendingInterrupt(UART_0_INST)) {

  case DL_UART_MAIN_IIDX_RX:
    //RXdata = DL_UART_Main_receiveData(UART_0_INST);
    // DL_UART_Main_transmitData(UART_0_INST, RXdata);
    break;

  case DL_UART_MAIN_IIDX_TX:
    if (TXData[TXChar] != '\0') {
      DL_UART_Main_transmitData(UART_0_INST, TXData[TXChar++]);
    } else {
      TXChar = -1;
    }

    break;

  default:
    break;
  }
}

int main(void)
{
    char *buf = "Hello!\n";
    StartSerialTX(buf);

   //Other code function have been removed for brevity
}

这里有什么我目前做得不正确的吗?

感谢您的参与!

此致、
Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不会打印在控制台上、而是通过反向通道 UART 打印串行终端。

    下面是我之前询问的串行控制台的位置

     CODECOMPOSER:CCS Theia:串行终端隐藏在哪里? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、明白了。 我已经检查了串行控制台、但没有看到任何输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    我没有查看您的代码、但另一个常见问题是 LaunchPad 上的跳线。  对于 L1306、我认为您只需要确保 RXD/TXD 跳线安装在 J101 编程接头上。   

    如果你遇到了基思提到的神秘问题、你可以试一下 PuTTY。  我觉得 CCS 串行控制台以前有点挑剔、因此我也可以尝试拔下 Launchpad 并重新启动 CCS。  

    谢谢、

    JD