This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:基于 CAN-ID 的 MCAN 填充错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612716/am6442-mcan-stuff-error-based-on-can-id

器件型号: AM6442

大家好、我在使用 AM64 MCAN 模块时遇到问题。 当向 CAN ID 发送连续为零的消息时、会发生填充错误。 我可以肯定这个问题与我的硬件无关、因为我使用不同的控制器 (MCP2518 和 Hercules 4357 MCU) 测试了同一总线、所以不会出现错误。 此外、当没有针对该特定 ID 的接收器时、也不会发生该错误。 当我将 CAN ID 更改为 0x555555 等值时、没有任何错误。 我认为这可能是仲裁问题、我将 CAN-ID 更改为 0x100000、由于连续的零、仍然出现错误。 我的 Quanta 设置与我测试的其他 CAN 控制器兼容。  

我在非 FDCAN、1000Kbit 中使用 MCAN 模块、扩展 ID 发生问题。

对于此问题、我应该查看哪些设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berlam:

    您能告诉我您正在使用哪个 MCU+SDK 版本吗?

    此致、

    会面。