This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507SRHBR 芯片故障问题

Guru**** 2969290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1609504/mspm0g3507-mspm0g3507srhbr-chip-failure-issue

器件型号: MSPM0G3507

problem.docx 

AX20.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:
    我不是 100%确定这里有什么问题。 您能和我分享详细信息吗? 此外、您能否与当地销售代表分享原理图? 这样我们就可以跟踪这个问题。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    销售(销售  zuguang-zhang@ti.com)代表已提供。 之前提供给您的附加文件 AX20 包含原理图。 请一起查看。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    这是模拟 MMFAE Ethan 涵盖了 Quectel、plesae 帮助审查 SCH “AX20.pdf “ 由 Tony 附上.

    此致、
    Ethan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:
    我将查看原理图。 我将向您发送链接、以便您添加有关案例的更多信息。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AE 的建议:

     

    1. P0 和 PA1 中的 I2C 线路需要一个上拉电阻器才能工作。 此外、纪念器 PA0 和 PA1 是开漏引脚。
    2. 不应 通过 47k 电阻器下拉 VDD 线路。 我认为添加 1000pF 有助于更大限度地降低高频噪声(但是,这并不是必需的)
    3. 以下是客户计算低频晶体中的电流负载(2.1 有效负载电容)的指南
    4. 我不知道为什么会拉高 PA13。 这是好的,但我不知道它的目的
    5. PA15 和 PA16 需要外部上拉电阻器、因为它们用于 I2C 通信
    6. 在对器件进行编程时、如果 SWD 线路保持空闲状态就好了。 但是、如果它不影响与器件编程有关的任何内容、没关系。

    您能否帮助您了解是否还有其他建议、并帮助您处理客户当前的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:
    根据我得到的原理图、没有任何其他建议。 但是、如果客户可以分享他们看到的问题的更多信息、这将极大地有助于找出问题的根本原因。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的反馈。 我们正在就此问题与客户进行反复的合作。 上述几点都不会影响他们看到的低功耗模式问题。  特别是在好的和坏的之间进行了 MSP 交换、它遵循的是 MSP 而不是主板本身。

    1) 您是否会将任何特定项目作为低功耗问题的潜在根本原因进行优先排序、原因是什么?
    2) 根据 MSP 交换测试、低功耗问题出在 MSP 上、而不是基板上。 您是否看到您提出的可以独立于董事会解释此行为的任何要点?
    3) 已知这些项目中是否有任何一项会在固件进入低功耗模式后导致睡眠电流升高?
    4) 您是否看到过这些原理图条件中的任何一种会导致现场出现特定于 MSP 的低功耗故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaun:
    1.客户面临的具体低功耗问题是什么? 我想我没有这方面的信息。 通常、这将是软件问题、而不是硬件问题。

    2.如果一台设备的行为与另一台设备不同,则设备的硬件可能会损坏。 损坏可能由多种因素造成、例如 ESD、过压以及超出数据表推荐运行参数

    3.它将取决于启用的外设。 在低功耗模式下、某些外设可能会导致功耗升高。 更多信息可以在数据表的具体模块电流消耗中找到、不过如果我知道正在使用哪些模块、也可以提供估算值。

    4.我还没有听说过这种情况造成的失败。 然而、47k 下拉电阻器并不是我们之前在 MSPM0 的原理图中看到的。 我仍然不确定客户为什么添加它。 通常、我们建议使 VDD 尽可能接近我们的建议。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我与客户交谈、他们回复、见下文。  
    是否可以让您和/或 Tony 与客户通话? 您处于哪个时区?

    1 — 芯片进入低功耗模式,唯一唤醒原因是 POR 或 PA17(引脚 21)变为低电平

    2 — 我测量了良好和不良器件的所有 MSP 引脚上的电压、这里汇总了: 引脚 1、2、3、4、21 处于高电平。 所有其他引脚均为低电平

    每 1 和 2 次转换 3 次。 芯片处于低功耗模式、唯一的唤醒是 POR 或 PA17 变为低电平

    4 这是一个 RC 电路、应该与我们看到的故障无关。 他是否认为在 VDD 上实施这种做法可能会导致我们看到故障?

    5 — 我在原理图上检查了所有这些引脚都可能承受的电压电平,并且没有电压高于 1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaun:

    我认为现在最好查看代码并得到一些其他问题的答案。 您还可以与当地的销售代表交谈、安排与 MSP GPLP 应用程序团队中的任何中国团队成员通话。 客户能否提供以下信息:

    1、他们用来编程电路板的项目,也许还有一个项目应该如何工作的高级流程图?

    2.此问题是否仅在一个设备/板上发生? 或多个板上?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    该工厂在 2025 年底生产了 2k 件,发现 462 件有缺陷。

    此致、

    Yan