This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:LIN 未通过合规性测试

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612409/mspm0g3507-q1-lin-does-not-pass-compliance-test

器件型号: MSPM0G3507-Q1

您好、

MSPM0G3507QRHBRQ1 是否支持 LIN 从器件  是否符合以下要求?

  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准(参阅 SLLA493)  
  • 符合面向汽车应用的 SAE J2602-1 LIN 网络标准和面向汽车应用的 SAE J2602-2 LIN 网络标准一致性测试(参阅 SLLA493)  

谢谢

最大值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我不知道为什么这篇文章刚刚整理到我们的小组今天。 事实上、TI 正在进行 LIN 2.2 的兼容性测试、并且我们将遵循 LIN 2.2 标准。 一些第三方使用我们的 TI 器件来符合 LIN2.0 和 LIN2.1 标准。 但是、由于我们没有与该第三方合作、因此我们不了解更多详细信息、

    BR、

    Janz Bai