This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:AM6422 SDK8.6 App_shutdownNetworkStack

Guru**** 2925650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1609650/am6422-am6422-sdk8-6-app_shutdownnetworkstack

器件型号: AM6422

您好:

  我们将使用 SDK8.6 进行 FreeRTOS 上的开发、并希望在使用以太网时添加以太网复位功能。 我们注意到了这个 App_shutdownNetworkStack 函数、但在调用它后、我们发现它无法按预期运行。 我们还在论坛上找到了相关的讨论,并尝试了下面链接中提到的补丁,但它仍然没有实现所需的功能。 我们恳请您协助我们 App_shutdownNetworkStack 在 SDK8.6 上实现此功能。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570007/mcu-plus-sdk-am243x-the-app_shutdownnetworkstack-function-is-not-functioning-properly/6136395?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=App_shutdownNetworkStack#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 TI 的当前计划中、无法将其作为计划于 4 月发布的下一个版本的一部分来启用。 由于您的要求比较接近、我们可以通过 E2E 支持支持支持您启用此功能、您必须为您的开发活动维护补丁集。 该文件仅从 v12.1 开始在 SDK 中提供、并从那时起由 TI 维护。

    请告知我们这种安排是否适合您。 此外、请分享正在计划的商品数量、以便我可以与我们的内部团队核实是否有可能满足此请求。

    谢谢。此致、
    Teja。