This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:有关通过 MSP-EXP432E401Y 生成 RTP 的信息

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1613280/msp-exp432e401y-information-regarding-rtp-generation-through-msp-exp432e401y

器件型号: MSP-EXP432E401Y

尊敬的先生/女士:

我们需要设计一个基于 POE 的麦克风、我们将提供模拟语音输入、并需要通过微控制器以太网检索 RTP 流。 这个微控制器是否支持将模拟数据转换为 RTP 流?

如果是、是否存在任何内置功能或驱动程序?

微控制器上是否有指定的引脚、我们可以在其中提供模拟语音(信号)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MSP432E4 SDK 上没有用于实时传输协议 (RTP) 的特定内置工具、因此需要定制软件实现。

    请查看      RTP 上的 SimpleLinkTm CC3200-OV788 通过 Wi-Fi 进行视频/音频流式传输的参考设计

    谢谢