This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:C 和汇编混合物

Guru**** 2927060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1602126/ek-tm4c129exl-c-and-assembly-mixture

器件型号: EK-TM4C129EXL

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

 我要为微控制器创建自己的 RTOS。  为了确保正确性、我混合了汇编语言和 C 语言。 我已经在线查看并发现可以在设置中设置一些标志。  我只是不确定我所做的是不是正确的。  我能否请有人检查它以确保 C 和组装的正确实现?

MATRIX7878/simple-RTOS

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您调用汇编函数的方式显示正确。 我唯一担心的是您所引用的 RunPt 变量。 请确保遵循此处介绍的用于连接汇编语言和 C 代码的指南: https://software-dl.ti.com/codegen/docs/tiarmclang/compiler_tools_user_guide/compiler_manual/runtime_environment/interfacing-c-and-c-with-assembly-language-stdz0544217.html

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        这是问题的原始创建者。  我唯一注意到的是、在.asm 文件的第 64 行、我有.word 而不是.field。  这是你的意思吗?  如果没有、我不确定还能有什么。  “你跟我来吧。“

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    您是否看到特定错误?

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

        不,没有语法错误,但在第 137 行调用我的 startOS() 函数时出现运行时错误。  我的中断汇编函数似乎运行良好、但当我尝试启动操作系统时、收到一个 ISR 故障。  我不知道我是否看到中断汇编代码不能正常工作(因为调试永远不会跳转到汇编文件)、或者我使用 RunPt 的尝试是否仍然令我头疼。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    启动操作系统例程中是否有导致故障 ISR 的特定调用?

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

        不幸的是、我对此不能给出很好的答案。  当我到达第 137 行时、我尝试进入该行、但 CCS 不会跳转到.asm 文件。  Ergo、我不能说汇编文件中的哪一行导致了问题。  我只能肯定的是、汇编函数是我可以在程序似乎崩溃之前跳到的最后一步、我只能暂停它以查看我遇到的是 ISR 故障。  在 startOS 函数上时、是否有办法从 C 文件跳转到汇编文件?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

         我希望你很好;我希望知道你是否有任何其他想法对我。  我希望完成 RTOS、但需要能够确定我的故障位置。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    很抱歉耽误你的时间。 似乎故障可能在调用 startos 函数本身。 我建议您简化 startOS 函数、并确保其正确链接的汇编代码不会导致任何问题。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

         是否有办法调试汇编文件?  这样我就能准确地看到哪条线抛出了一个故障?  我只是不确定如何确保正确的连接。  我可以执行仅汇编程序和仅限 C 语言的程序、但将它们组合在一起是我想要确保我做得正确的地方。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有  专门试用您的代码的基础架构、但:

    1) 我已经与 CCS 一起使用了指令级断点和指令步骤。 即使(C 级)步骤不起作用、这些也应该起作用。

    2) 你看过调试文件 SPMA043(这里)吗? 我记得 Stellaris 是 Cortex-M3、但大多数信息应该适用于 Cortex-M4。

    3) 在硬故障时、SP 指向[R0-R3、R12、LR、PC、xPSR]。 我总是从第 7 个字开始,看看例外发生在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在汇编语言中使用了断点、可以看到汇编文件完成、然后返回到 C 文件。  FaultISR 似乎发生在 C 程序完成后?  或者(如过去所发生的情况)当 I step 时、它将修复任何时序问题、然后代码即可正常工作。

    没有、我以前没有看到过这份文件、但遵循了说明。  显示错误位于 0xE000EDF8。  从我可以找到的内容来看、这不是 SYSCTL 寄存器的实际偏移量。

    当查看硬故障时、SP 会显示:

    我在调试窗口中确实存在 0xFFFFFFF8(未定义符号)问题。  我不知道我的代码是否不完整(似乎只有我的一个线程正在运行)、或者我的代码是否有其他问题。  我希望这有助于更全面地了解我所面临的问题。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在 SPMA043 中看不到 0xE000EDF8 的引用。 架构参考手册 (DDI0403E) 表 C1-10 指出这是 DCRDR、此处可能不是很有用。  

    确实建议查看 0xE000ED28、即 SCB->CFSR [Ref A-R-M Sec B3.2.15];这可能会有一些有用的内容。  

    我的第一个猜测是、这最初是一个使用故障。 保存的寄存器似乎表明 PC=0、即您以某种方式分支到位置 0(无效指令)、可能 是由于栈中的某些问题所致。  

    什么是*lr (=0x2450)? 这将告诉您最近一次通话的位置、这将缩小事情的范围。

    更普遍地说、您是否曾经到达 task0()?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、对于 TM4C、0xE000E000 是 SYSCTL 寄存器、没有 0xDF8 偏移、因此表示不确定。  也许这意味着 DCRDR、但我无法确定。

    根据地址、我有一个使用错误 0x00020000、即“使用无效 EPSR.T 或 EPSR.IT 字段执行指令“。  因此、我在如何为系统启用和禁用中断时似乎存在问题。  我可能错了。  如果 CCS 更具描述性、那就好了。

    这似乎是一个使用错误。  也许我的代码在设计时不完整。

    连接寄存器位于 0xFFFFFFF8、远远超出了存储器区域。  它分开的地方。  因为它在调用 task2() 后似乎中断、所以我的线程化可能出错。

    是的,我的 task0_init () 会被调用。  调用 OS_Launch 后出现问题。  它应该循环遍历我所做的所有线程。  我不确定是我的中断、还是其他内容。

    感谢您的帮助、这是我的第一个 RTOS、这是一个有趣的学习曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    堆叠的 xPSR =0、因此 T 位为 0、这也会生成使用故障。 这可能 是 从 Bx 到低电平位=0 的寄存器所导致的。

    我问 task0()、它是从 OS_Launch () 中执行的第一个任务。 我建议在这里使用断点。

    0xFFFFFFF8 看起来像一个 EXC_RETURN(尽管我记得的那些寄存器设置了低位位);使用这些 LR 值之一的返回会执行(实际上)RTI。 [参考 A-R-M 第 B1.5.8]

    【编辑:添加参考】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的唯一 BX 是链接寄存器。  在 startOS 中如何调用它会出现问题吗?  我在其他汇编函数中使用它、但它似乎没有问题。  可能我在上面一行中尝试启用中断而没有将其禁用、这种情况是不是这样?

    哦、我的错。  不、task0() 永远不会被执行。  操作系统启动后、它直接进入 task2()。

    CCS 显示为 0xFFFFFFF8(未定义符号)。  每次我遇到这个错误时、我的代码中的某些内容都不完整。  我不确定此代码中包含什么内容。  似乎 C +程序集可以正常工作、但肯定有些奇怪的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在硬故障后、完全预计在 LR 中具有 EXC_RETURN。 这是堆叠的 PC、在某种程度上是堆叠的 LR、这很有趣。

    task2 首先运行的事实也可能是一个线索。

    每个故障看起来是否相同?

    如果我的经验是指示在某一点,你会做一堆指令步进。 您需要缩小范围。 什么是 0x2450?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我设置的第一个线程将运行两次、然后代码将失败。

    似乎线程无法将指针移动到下一个线程。  如果我用 task0 切换了 task2、则 task0 会运行两次然后中断。  那么我会说是的、每个故障看起来都是一样的。

    我逐步浏览代码,然后问题来了,似乎是从线程不切换.  但我无法确定这就是问题所在。

    在 0x2450 处、我位于 0x46C0BD08(无处)。  TM4C 的数据表没有 0x46XXXXXX 寄存器。  这是一个空的存储器空间。  你在我的代码中看到一些强制随机跳转的转义序列吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 0x2450 位于(代码)闪存中。 .map 文件说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x2450 好像在 task2 中(基于 0x2441)。

    您也可以将其键入“Disassembly"视“视图、以获取更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “好啊,那是个好主意,我想得太明白了。  似乎问题是尝试弹出 R3 和 PC 并移至下一台 PC。

     我的 SetInitialStack 和/或 OS_AddThreads 函数是否不正确?  这类人员正在处理堆栈。  我会再次查看我的代码、但如果弹出 R3 和 PC 是个问题、那么我处理堆栈的方式可能是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当返回发生时堆栈中会发生什么? 至少这为您提供了一个开始的地方。

    更笼统地说:当 taskN 函数返回时、您打算发生什么情况? 在某些 RTOS 中、任务函数从不返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺序  

    但这是栈所指的意思吗?  然后、它在故障前变为 0x00000000。  因此它运行到 task2()、然后重复出现故障:

    我预计当一个任务完成时、下一个任务将开始。  这应该是一个循环线程方案。  类似 task2()-> task3()-> task4()-> task5()-> task2()...  你是对的,我永远不会再期待它回来。  我想知道我的日程安排是否错误,因为我循环 task2()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从你的描述(连续调用 taskN ()) 听起来好像你确实期望每个函数返回(“运行到完成“模型),这就是他们正在做的。

    这是可以的,除了 StartOS 使用“BX LR“得到(例如)task2(),这给了目标函数什么都不能返回。 (更重要的是,它在 lr 中提供了一个返回点,它是 task2() 函数的顶部,因此它不会被发现。

    我建议您尝试在 0x2450 处使用断点、并逐步执行返回过程以查看它正在执行的操作。

    假设我猜对你的想法是正确的,你可以得到一个地方,通过 (1) 调用 taskN() 使用“Blex LR“(因此它返回那里)(2) 调用“scheduler",“,然后 (3) 分支回 StartOS() 的顶部从更新的 TCB 加载内容。

    [我在这里没有我的材料,所以我在内存工作,但我认为这是正确的。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,每个线程都应该返回,但循环永远不会结束

    我期望 SysTick 处理汇编函数来完成线程之间的转换。

    我两次按 0x2450。  这是 task2() 函数的结尾。  在第二个之后、它就会中断。  从这张图片中可以看出、它看到该地址两次。

    我就像你说的那样走过去、按两次 0x2450。  我的 SysTick 中断处理程序似乎无法正常工作。  我想知道是否连接不正确。  我运行 0x2440 至 0x2450 两次、然后中断。

    我更改为 blx lr、这样 task2() 就不会运行两次、但在它完成后立即中断。  我在装配体文件中的该行有一个故障:

    您指的是呼叫调度程序?  在 task2()? 直接插入吗?  返回到操作系统的开头?  您认为它会更改指针地址吗?

    这是整个项目,以防它会帮助你看看,如果我不是在称什么对。  谢谢、感谢您的帮助。

    e2e.ti.com/.../6278.RTOS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被编码后、taskN() 函数全部返回。 如果它们在 120K 个时钟内运行(很可能)、SysTick 就不重要。

    如果您打算让他们不返回、您需要确保他们不会返回、例如使用“永久“(“while (1)“)循环。  

    另一方面、“run to completion“(运行到完成)没有任何问题。 看起来您执行了上述步骤 (1)、但没有执行 (2) 或 (3)。

    [编辑:您发布的.zip 似乎缺少 pll.h 和 bsp.h。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我能明白。  我尝试切换我的线程、并注意到它的行为有所不同。  我确实在每个线程中都需要一个 while 循环、这是 SysTick 处理程序正确执行的方式。  我之前有几个时序违例、因此是 faultISR。  这是现在可以正常运行的完整代码。  我还扩展了我的堆栈只是为了安全起见。  只是玩魔鬼鼓吹,我不想玩一个假的正面。  这看起来像是一个红鲱鱼吗?  它可以工作、但不正确?

    e2e.ti.com/.../0636.RTOS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法查看所有这些代码。

    该计划(整体)是否符合您的预期? 您是否看到(成功)任务切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、我记得您说您没有这个系统。

    是的、它符合我的预期、任务也会切换、因此我想一切都正常工作、我只是不想被此设计误导。  感谢您的帮助、我认为我的问题已经解决。