This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:有关 CCS 工程中 MSPM0G1507 与 MSPM0G3507 的 FreeRTOS 配置文件夹使用问题

Guru**** 2976900 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612020/mspm0g1507-question-about-freertos-config-folder-usage-for-mspm0g1507-vs-mspm0g3507-in-ccs-projects

部件号: MSPM0G1507
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507、

我正在将现有 CCS 工程从 MSPM0G3507 目标迁移到 MSPM0G1507。  在查看工程设置时、我注意到 FreeRTOS 包含路径仍会引用一个名为:

\freertos\config\g3507

尽管工程的器件型号现在是 MSPM0G1507、并且代码在 1507 器件上构建和正常运行。  我没有看到相应的 g1507 文件夹。

我很好奇 FreeRTOS 配置是否真正特定于器件、或者 g3507 文件夹名称是否只是一个用于 G1507 项目的惯例/超集?

我的问题是:

MSPM0 SDK 是否提供专门针对 MSPM0G1507 定制的 FreeRTOS 配置、或者 g3507 FreeRTOS 配置是否旨在在多个 MSPM0G 型号(包括 G1507)之间共享?

2.目标为 MSPM0G1507 的 CCS 工程是否预计将继续引用\freertos\config\g3507 路径?

是否存在任何与功能或存储器相关的差异需要为 MSPM0G1507 提供单独的 FreeRTOS 配置、或者 MSPM0G 系列中的现有配置是否与器件无关?

我想确认保持此路径不变是正确且受支持的、而不是原始项目模板的工件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、
    1 和 2。 让我与我的团队确认这一点
    3.最可能的内存大小和 CAN 功能。 但是、它们非常相似、不需要完全独立的路径。 我也会与我的团队确认这一点。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、
    我得到确认、两种情况下器件资源是相同的。 唯一需要注意的是、MSPM0G1507 没有 CAN 模块。  

    此致、

    Diego Abad