This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1116:STANDBY1 模式下的 RTC 间隔限制和 PWM 运行

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614290/mspm0l1116-rtc-interval-limitations-and-pwm-operation-in-standby1-mode

器件型号: MSPM0L1116
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

大家好!

是否可以使用 RTC 对 10 秒或 15 秒进行计数?
我已‑可以成功计算 60 μ s 秒的间隔。
‑RTC 不支持此类时间间隔、您能否告诉我如何‑使用 TIMG 实现 10 μ s 或 15 μ s 秒的计数?
(最好使用能够实现低功耗的方法。)

我还想在 STANDBY1 模式下输出 3‑通道 PWM。
这是可能的吗?
我认为、使用 TIMG0 和 TIMG1 的 CC0 和 CC1 应该是可行的。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    L1116 上 RTC_B 提供的间隔报警中断如下所示:

    关于如何使用计时器计数、您可以参考我们 SDK 中的演示: timx_timer_mode_periodic_sleep。 在 SysConfig 中修改以下配置。

    如果要在 STANDBY1 下输出 3 个 PWM、则需要使用 TIMG0 CC0/1 和 TIMG8 CC0/1、因为只有 TIMG0、TIMG8 和 RTC 在 STANDBY1 下具有时钟

    BR、ć

    Janz Bai