This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305-Q1:ADC 在 100°C 附近的性能

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1613646/mspm0l1305-q1-the-performance-of-adc-at-around-100-c

器件型号: MSPM0L1305-Q1
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0L1305

在最近的高温测试期间、我们观察到当环境温度达到约 100°C 时、MSPM0L1305 的 ADC 采样的模拟值偶尔会出现波动(电压波动范围约为 0.02V 至 0.03V)。 为了全面评估高温对 ADC 性能的影响、我们需要支持您提供以下关键参数和数据。 测试条件如下:

  • 器件:  MSPM0L1305

  • 温度:  100°C(非标准 25°C)

  • 基准电压:  外部 2.5V

您能否提供以下这些条件下的 ADC 性能参数和曲线?

  1. 有效位数 (ENOB)  –表示 ADC 在高温下的实际分辨率。

  2. 微分非线性 (DNL)  –评估 ADC 转换步骤的均匀性。

  3. 信噪比 (SNR)  –表征信号和噪声之间的功率比。

  4. ADC 传递函数(线性曲线)  –展示高温下输入电压与输出代码之间的关系。

这些数据对于我们量化温度对 ADC 精度的影响至关重要、可为后续校准或设计优化奠定基础。 如果需要、我们很乐意讨论测试方法或数据格式。

感谢您的支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Owens、

    我明白了您的意思。 很抱歉、正如您在数据表中看到的、我们只提供了 25°C 下的测试数据。 如果您需要 100C 等下的 ADC 详细数据、我们需要检查我们是否已经有内部数据、以及我们是否需要这样做。 您可以尝试联系我们的现场团队、让他们向我们的 BU 发送电子邮件。 然后、我们可以讨论如何支持这种功能。

    BR、

    Janz Bai