This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:MCU 模块的代码编译错误

Guru**** 3006640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606492/am263p4-q1-code-compilation-error-for-mcu-module

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:

我们目前正在研究 MCAL AM263Px_11_01_00_11、

在集成上述 MCAL 软件包中的 MCU 模块时、报告了以下代码编译错误:

Compialtion Issue mcu.png

我们使用的是 TI ARM-CLANG-4.0.4_LTS、汇编器无法识别或支持“;“进行注释。 将“;“替换为“@“或“/"编译“编译看起来正常。

请您就此提供反馈意见。

此致、

Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、主题专家今天已下班、但明天应该能够对您做出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaik:

    构建.asm 文件需要编译器标志“-x ti-asm“。 您能否检查是否在您的末尾添加了此内容?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    您能否就此问题确认关闭?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan