This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:MCAL 驱动程序的 Mcal_Lib_MemMap.h 依赖项

Guru**** 3006670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611708/am2612-dependency-of-mcal_lib_memmap-h-for-mcal-drivers

器件型号: AM2612

您好团队:

MCAL 软件包:MCAL AM261x_11_01_00_11
编译器:TI-CGT-armllvm_4.0.4.LTS

集成上述 MCAL 软件包中的 MCU 驱动程序时报告以下错误消息:

Mcal_Lib_MemMap.h 位于 TI memmap repository (../mcal/include/memmap) 中、并包含在 sys_pu.c 中

我们集成了 MCAL 并与 EB BSW 模块配合使用。 我们不使用 MCAL 版本中提供的 MemMap 文件。
我们正在使用 EB MemMap 模块生成 MemMap 文件、其中包含基于 EB tresos 和中配置的模块的 MemMap 部分 _Bswmd.arxml。

Mcal_Lib 是静态 Mcal 库代码、因此我们无法生成 map.h Mcal_Lib_Mem

如果有办法从 sys_PMU.c 中删除此类 Mcal_Lib_Mem 文件 (MemMap .h) 的依赖关系、请提供您的反馈

BR、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、  

    我们在内部进行研究。 更新后才会做出响应。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、  

    很抱歉、延迟的回复。 我们将提供额外的 ARXML 来帮助您生成 memmap 文件。 感谢您报告此问题。   

    此致、  
    Pranav Siddappa.