This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:具有 EtherCAT 和加密支持的 AM2631 的 SDK 选择策略

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2631, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612677/am2631-sdk-selection-strategy-for-am2631-with-ethercat-and-encryption-support

器件型号: AM2631
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

特征值  AM2631 MCU+ SDK 版本 10.1.0.31 。 EMI 进行测量 加密功能 、我们计划升级和使用 MCU+ SDK 版本 11.0.0.19

会在的开发和调试过程中进行处理 AM2631 上的 EtherCAT 功能 、我们了解到 EtherCAT 需要使用 工业通信 SDK (当前使用版本 ind_comms_sdk_am263x_10_00_00_12)。 此外、TI 中国支持部门确认了 工业通信 SDK 和 MCU+ SDK 是两个独立的 SDK

支持的系统要求 EtherCAT 和加密 我们的主要关注点如下:

在 AM2631 平台上、应使用哪个 SDK 作为具有最完整功能覆盖范围的统一开发基础?

为了进一步澄清这一点、我们要确认:

  1. 当需要 EtherCAT 支持时、是否必须在工业通信 SDK 上进行开发?

  2. 工业通信 SDK 是否完全包含 MCU+ SDK (11.x) 中提供的底层驱动程序、SysConfig 和加密相关功能、或者是否可以与这些功能无缝集成?

  3. 以前在 MCU+ SDK 中完成和验证的 SysConfig 设置和低级配置是否可以在工业通信 SDK 中迁移或重复使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问、请允许我明天再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    这个问题也很重要。 请仔细研究一下、不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“543811" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612677/am2631-sdk-selection-strategy-for-am2631-with-ethercat-and-encryption-support

    支持的系统要求 EtherCAT 和加密 我们的主要关注点如下:

    在 AM2631 平台上、应使用哪个 SDK 作为具有最完整功能覆盖范围的统一开发基础?

    为了进一步澄清这一点、我们要确认:

    1. 当需要 EtherCAT 支持时、是否必须在工业通信 SDK 上进行开发?

    2. 工业通信 SDK 是否完全包含 MCU+ SDK (11.x) 中提供的底层驱动程序、SysConfig 和加密相关功能、或者是否可以与这些功能无缝集成?

    3. 以前在 MCU+ SDK 中完成和验证的 SysConfig 设置和低级配置是否可以在工业通信 SDK 中迁移或重复使用?

    [/报价]

    当您安装 IND comms SDK 时、它还将安装 MCU PLUS SDK。

    如果您要开发单核工程、则只需使用 ind comms SDK EtherCAT 工程并在工程路径中添加 MCU Plus SDK(请参阅任何 MCU SDK 工程,了解如何添加工程属性)

    如果有任何具体问题、请告诉我、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ]工业通信 SDK 是否完全包含 MCU+ SDK (11.x) 中提供的低级驱动程序、SysConfig 和加密相关功能、或者是否可以与这些功能无缝集成?

    构建基础已经准备就绪、可以通过工程属性直接添加来自 MCU SDK 的驱动程序。

    ]是否可以在工业通信 SDK 中迁移或重复使用先前在 MCU+ SDK 中完成和验证的 SysConfig 设置和低级配置?

    SYSCFG 将处理它、您将看到 EtherCAT CCS 工程中的所有模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,得到了它.感谢你的答复.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、现在将关闭螺纹。