This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:在 BLE 连接后通过 BT Classic 进行连接时遇到问题

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCZAD, CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1604191/tm4c1290nczad-facing-problem-when-connecting-via-bt-classic-after-ble-connection

器件型号: TM4C1290NCZAD
Thread 中讨论的其他器件: CC2564MODN

详细信息:TM4C1290NCZAD MCU。

编译器:v5.2.9

TI RTOS:v2.16.1.14

Tiva C 系列:v2.1.1.71b

蓝牙堆栈:v1.2 R2 (CC2564MODN)

我已经使用 BLE 进行配对和连接。 断开 BLE 器件后、我尝试使用已经配对的 BT 经典器件进行连接。 但这并不成功。 我不得不再次配对以建立 BT 经典连接。 看起来在断开 BLE 连接时移除了密钥。

我已经看到 V1.2 R2 是 Tiva 系列的最新蓝牙堆栈。 移除密钥是此蓝牙协议栈的已知错误还是应用程序方面缺失的内容?。 如果有人尝试过此方案、请分享反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amalorpavam:

    我认为、必须将连接的设备添加到白名单中、以便在下次尝试连接时记住。 是否将设备添加到白名单中?

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。 我发现此问题的根本原因 在于我的应用程序、我将其修复。 它与堆栈无关、因为它会按预期执行操作。

    谢谢