This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G5187:实时预览时构建错误、具有时间序列分类

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G5187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1609648/mspm0g5187-build-error-on-live-preview-with-time-series-classification

器件型号: MSPM0G5187

尊敬的专家:

我想在 MSPM0 上评估边缘 AI、我使用的是 Edge AI Studio Model Composer v1.5.0_20251201。
在评估时间序列分类模型期间、实时预览的“加载程序“步骤中发生构建错误。
您能否告诉我此问题的原因以及如何解决?

image.png

image.png

构建 project..txt 时出错 

我正在 CCS 中使用 MSPM0 SDK V2.8 中的示例工程“timeseries_live_preview_LP_MSPM0G5187_nortos_ticlang",“,只要、只要我不运行“Load Program“、Live Preview 就会正常工作。
当我将 SDK v2.9 刷写到 EVM 时、在调用 tvmgen_default_run () 后、执行会立即跳转到 Default_Handle ()、并且该示例不能正常运行。
使用的模型是 Series_Generic_ 13k_t、训练和编译设置均保留为默认值。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    我需要一些时间在我身边进行验证、然后与内部专家核实。 感谢您的耐心。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sal:

    感谢您的答复。 抱歉耽误您的时间。 是否有任何更新?

    此致、
    正常