This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:MSPM0G151x 还需要 BSL_ERR_01

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611380/mspm0g1519-bsl_err_01-also-required-for-mspm0g151x

器件型号: MSPM0G1519

MSP 团队大家好:

对于具有更高存储器的器件 MSPM0G151x、MSPM0G150x 正常工作所需的权变措施是否正确?

当前勘误表中未列出“BSL_ERR_01"段落“段落。

我们在我们的应用中观察到了这种行为。

此致
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    我们的内部跟踪器当前未列出受此勘误表影响的 MSPM0x51x 器件、但我会在内部与我们的测试和验证团队核实以进行确认。 我会在收到他们的反馈后立即更新您。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是否有任何关于验证的更新?

    此致
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    他们目前正在研究这一点以确认、但我仍在等待他们的调查结果。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    客户已检查 DEVICEID 并读取版本 ID 的 0、即使只应是 Rev A 和 Rev C (1 和 2)。

    总值为: 0x0BBA902F

    这是什么意思?

    此致
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    您能否分享此器件的封装标签、或者知道其订购时间? 0 表示这是一个较早的器件、但在参考勘误表文档时、它应该被视为修订版 A

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    验证团队已确认 BLS_ERR_01 勘误表不影响  MSPM0x51x 器件。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Manuel、如果该设备显示为“0",“,则、则该设备似乎是早期客户样品。 Rev. A/C 是已发布的器件、因此勘误表 可能不 涵盖这一点、因为它已在官方发布版本中修复。 能否切换到器件的当前修订版本? 我建议我们把这个离线讨论进一步的曼努埃尔。

    -布赖恩