This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263Px:MC-SDK 中提供 HDSL 支持

Guru**** 2970220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615416/am263p4-am263px-hdsl-support-in-mc-sdk

器件型号: AM263P4

您好:

AM263Px 电机控制 SDK 支持各种绝对电机编码器协议、但它目前不支持 HDSL。

为什么会这样?
由于技术原因、AM263Px 无法支持 HDSL、或者 MC SDK 的未来版本中是否会提供 HDSL 支持?

谢谢、此致

蒂尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂尔曼

    在 AM263Px 上无法支持 HDSL、因为 PRU 内核时钟频率无法设置为 225MHz(固定为 200MHz)。 需要使用 225MHz 来获得 9.375MHz 所需的 HDSL 接口频率。

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、Dhaval。