This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:旋转变压器 ADC 输入范围

Guru**** 2959240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611477/am263p4-q1-resolver-adc-input-range

器件型号: AM263P4-Q1

您好:

数据表 SPRSP81D ADC_R 列表:  

输入转换范围 (Vin+、Vin-) 必须< VDDA33
最小值:0  
最大值: 33 / 18 × VREFHI

但在真实情况下、>= 3.2V(单端)会导致 4095、那么数据表是错误的还是我只是偶尔出现一些问题?  

此致、
Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    ADC_R 的功能与普通 ADC(即 ADC0 至 ADC4)非常相似。 因此、在这里、高于 3.2V 的任何电压的相同削波同样适用于其他 ADC(请参阅 AM263P 技术参考手册第 7.5.2.3.4 节 ADC 运行模式的屏幕截图)。 可施加任何<=33/ADC(即<=3.3V)的电压、但转换结果显示当电压为 3.2V 及更高时、18 × VREFHI 代码为 4095。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 说实话、数据表和参考手册对这些要点有点困惑。