This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:将配置文件动态馈送到 AM2634 应用

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614614/am2634-dynamically-feeding-configuration-file-to-am2634-application

器件型号: AM2634
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

早上好、

我在设计中使用 AM2634。  我想以 XML/JSON 格式提供配置文件、其中包含需要在 CCS 项目代码中动态更改的参数。 如何提供配置文件作为 CCS 工程的输入、读取参数并构建工程。 任何示例代码或建议都会有所帮助。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能详细解释一下吗? 您希望更改哪些配置?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要更改项目属性或应用程序代码本身?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想给出 IP 地址、端口号和一些与 GPIO 编号相关的内部功能参数、以及其他与串行接口相关的参数。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无法从外部修改 IP 地址、端口号的应用程序代码(所有这些代码都在应用程序的.c 文件中显式配置)。

    GPIO 编号和串行接口等配置可通过 example.syscfg 文件进行处理、但同样、在外部对 CCS 或 SDK 随附的配置没有进行修改的功能。

    在我看来、 您可以尝试编写一个包装层(python 脚本)、来根据 xml/json 文件中的参数修改 example.sysconfig 和一些.c 文件。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我是否可以获得用于更改 example.syscfg 和.c 文件的示例 python 脚本。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjtih:

    我们没有这方面的任何示例实现、我认为这只是可以用于您的案例中的一种方法。 这是您必须执行的自定义开发。

    此致、
    Shaunak