This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:100 Mbsp CPSW 的 AM243 问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590774/am2434-am243-issue-with-100-mbsp-cpsw

器件型号: AM2434
Thread 中讨论的其他器件: LP-AM243、 DP83TG720-EVM-AM2、 LP-AM261

尊敬的专家:

我目前正在评估涉及 LP-AM243 电路板的设置的 gPTP 性能。

我在测试后台流量如何影响时间同步性能时遇到问题。

该设置为:PC(iperf 客户端)<> LP-AM243(gPTP 时间发送器)<> LP-AM243 (gPTP timeReceiver)<> PC(iperf 服务器)

我使用 100Mb/s CPSW 以太网、只有通过 iperf 引入的相对较小的后台流量会降低 gPTP 性能。

下面是来自两个 AM243 电路板的日志、您可以在其中看到错误消息。 Iperf 流量 大约在 60 秒左右开始、以 3、3Mb/s 的速率 在两个方向上发送 TCP 数据包达 10 秒。

此测试是在没有自动协商的情况下完成的、但我也遇到了自动协商的相同问题。

当使用 1Gbit/s CPSW 以太网运行时、我没有问题。 在这种情况下、我可以使用 iperf 实现的最高流量约为 170Mb/s、这似乎不会影响 gPTP 性能。

如果您对导致此行为的原因有任何见解或建议、请告诉我。 如果没有简单的解决方法、是否可以通过在线会话来解决此问题?

期待收到您的回复!

243_master_no_auto.log

243_slave_no_auto.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    请让我在我们的设置中对此进行测试、并尝试重新创建问题以获得更多见解。 请在 2 个工作日内回复。 理想情况下、当流量进行交换数据时、它不应到达开关节点中的 R5 内核、在本例中为 AM243x-LP 板。 我怀疑与广播目标 MAC 地址发生的初始握手消息正在进入堆栈中、并且与 100M 的内部时钟差异相结合、我们无法检索这些数据包的时间戳。  

    我将在本地设置中重新创建它、并返回结果。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    您是如何进行娱乐的?  

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我参与了其他活动、无法专注于这一主题。 明天我将向您介绍测试结果。

    感谢您的耐心、

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    我希望您昨天有机会对此进行研究。

    到目前为止的结果如何。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 团队

    这是 14 天,现在这个主题已经提出了.. 你能帮助 研究这个话题吗?  

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们能够重现该问题、并将所看到的问题告知开发团队。 请给我们 3 天时间来确定手头的问题、然后再进行分析。 当我们获取新信息时、我会使该线程保持更新。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    感谢您的更新。

    请在识别和分析信息可用后分享更新。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    开发团队正在研究该问题以找出根本原因。 我将发布有关更新的主题。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    到目前为止是否有任何进展?  
    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们已通知开发团队、问题是由于在 100M 模式下有大数据吞吐量时时间戳数据不可用。 他们正在运行一些测试、以了解其背后的原因。  

    我们还邀请了堆栈团队来提供有关此方面的更多输入。 当我们收到堆栈团队的回复时、我会告诉您更多详细信息。

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们能够将问题根源于时间戳处理序列、在该序列中、数据包在队列中花费更多时间、然后在 100Mbps 模式下传输。 我们正在研究可能的修复方法来解决这个问题。 我将在获得有关最终修复的更多详细信息后更新该主题。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Teja、

    一旦修复程序可用、请告诉我。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们目前有堆栈团队提供的修复程序、我们正在尝试对其进行验证。 在完成修复验证后、我将使用修复更新线程。

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:
    到目前为止、您是否完成了验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们已经运行了测试、但问题仍然存在、尽管没有以前那么糟糕。 器件会短暂不同步、然后返回。 但是、如果旨在演示系统的稳定性、我们有一种临时权变措施、这不会影响 gPTP 同步和稳定性、但整体吞吐量会受到轻微限制。

    如果可以、我可以与您分享修复/解决方法。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    之所以出现故障、是因为 TSN 堆栈甚至在硬件由于高吞吐量而能够将硬件推送到缓冲区之前就请求硬件添加时间戳。 为了应对这种情况、一种粗略的测试方法是在请求时间戳之前在栈中添加延迟。 一种更好的实现方法是添加轮询逻辑来获取时间戳、而不是在首次尝试时退出。  

    我们正在努力最后确定解决这个问题的方法。 我们能够找出原因、并且我们正在与堆栈团队合作来解决问题。

    谢谢。此致、
    Teja。