This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:PCIex4 至 NVMe M.2 Kye M 解决方案

Guru**** 2957410 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614820/am6412-the-pciex4-to-nvme-m-2-kye-m-solution

器件型号: AM6412

您好、

Plesae 建议 AM6412 是否支持 PCIex4 传输至 NVMe M.2 Kye M? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    AM64x 上的 PCIe 接口仅支持 x1、而不支持 x4。

    M.2 密钥只是连接器的外形尺寸、与 PCIe 接口无关。