This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:SBL 引导 A53、然后 A53 应用引导另一个 A53 应用。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615541/am6422-sbl-boot-a53-and-then-a53-app-boot-another-a53-app

器件型号: AM6422

您好、  

从在 R5F 上运行的 SBL 中、我可以引导 R5F 应用程序。 我还知道 R5F 应用程序可以引导另一个 R5F 应用程序、如 TI E2E 主题中所述  
AM2432:如何从 RAM 引导另一个应用程序映像 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛 

我的问题与不同的引导链有关:

  1. 在 R5F 上运行的 SBL

  2. R5F 引导 A53 应用程序

  3. 然后、A53 应用程序引导另一个 A53 映像

您认为第 3 步在 AM64x 上是可行/受支持的吗? 一个 A53 应用程序在无操作系统环境中引导另一个 A53 映像时、是否有任何限制或特殊注意事项?

谢谢。  






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这应该是可能的、但您需要注意一些事项。

    默认 SDK 中不支持该功能、因此您需要自行实施该功能、此外、SDK 中不支持 A53 内核上的引导加载程序驱动程序、但您可以将其移植到 A53 中。

    在 R5F0-0 的 SBL OSPI 示例中 、我们在末尾调用 Bootloader_socCpuResetReleaseSelf 以复位并启动 R5F0-0 应用程序。当使用 A53 内核作为下一阶段的引导加载程序时、如果您计划在引导加载程序之后在 A53 上运行应用程序、则必须为 A53 实现此操作。

    此致、

    会面。