This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:器件为 IS 和加密引擎

Guru**** 3002470 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615399/tms570lc4357-part-is-and-crypto-engine

器件型号: TMS570LC4357

您好、

我想 µC 它的 n ü r 是否包含硬件加密引擎加速器?  如果是、则使用哪个算法 (SHA、AES 等...) 是否可用?

一般来说、此 µC 是否符合新的航空安全法规 PART-IS(尤其是 ED –202A) 要求)要求?

Marc

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此主题已分配给目标专家、请期待第二天回复。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    TMS570LC4357 微控制器会这样做 不会 包括专用的硬件加密引擎加速器。

    此控制器不符合 ED 202A 标准。  

    此外、我发现以下与这些系列控制器相关的有用信息:

    TMS570LC4357-TMS570(EP 增强型产品)

    • 专为工作温度范围和恶劣环境而设计
    • 保留与标准版本相同的核心功能
    • 无需额外的加密硬件加速
    • 增强的可靠性和认证测试

    TMS570LC4357-SEP(增强型航天塑料)

    • 专为航天应用而设计
    • 更高的辐射耐受性
    • 增强的可靠性规格
    • 无需额外的加密硬件加速

    航空航天应用的安全注意事项

    使用以下增强型号、在航空航天应用中符合 ED (IS-202A) 标准:

    1. 基于软件的加密技术 安全功能仍然需要高精度基准
    2. 这些型号的增强可靠性可能有助于满足某些安全要求
    3. 硬件加速加密需要外部安全模块

    如果硬件加速加密对于您的 PART-IS 合规性策略至关重要、您可能需要:

    • 以 TI 较新的可能包含加密加速功能的微控制器系列为例
    • 实施配套的安全处理器
    • 评估您的应用是否可以接受基于软件的加密技术对性能的影响

    对于具有特定安全要求的空间或关键航空航天应用程序、我建议直接咨询 Texas Instruments、了解这些增强版本的认证途径和安全实施策略。

    --
    此致、
    Jagadish。