This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:通过来自 ePWM 的信号进行 eQEP 锁存选通

Guru**** 3001810 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1613418/am2634-eqep-latch-strobe-with-signals-from-epwm

器件型号: AM2634

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我使用 AM2634、尝试与 PWM 的顶部同步锁存 eQEP 位置。

如另一个问题中所述、ADCSOCA 信号不可用作选通源、我无法从 PWM XBAR 找到可用于此目的的任何其他信号。

除了将 SYNCOUT 信号路由到物理引脚并使用另一个引脚作为选通输入之外、是否还有另一种方法可以以极小的延迟来实现该运行?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:  

    该专家目前外出出差。 返回后、预计回复将延迟至下周。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    是的、物理 GPIO 引脚需要用作选通的输入、您可以通过调整事件发生情况来补偿延迟(例如:PWM CMP 值)。

    遗憾的是、找不到比这更好的方法了。

    谢谢

    Srikanth