This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3518:写入闪存时出现硬故障

Guru**** 3002140 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615487/mspm0g3518-hard-fault-when-writing-flash

器件型号: MSPM0G3518

我们致力于实现“MSPM0G3518"目标“目标。 我们的闪存驱动程序位于 RAM 中。 我们尝试从扇区“90"开始“开始在代码闪存上写入数据。 我们擦除了要事先闪烁的区域。

我们得到了硬故障中断、在 FLS 驱动程序上进行调试后、我们发现当软件尝试在 Fls_Ctrl .c 文件中执行函数“FLS_programMemory64Config"时“时发生了硬故障、如下所示:

“FLASHCTL->GEN.CMDDATA0 =*数据;“

什么可能导致硬故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nada:
    您能否指定要写入的地址? 此外、您在工程中是否设置了任何中断? 您可能会意外覆盖内存中用于处理工程中中断的段。

    此致、

    Diego Abad