This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:调试或刷写代码时出错。 无法重置电路板

Guru**** 3001380 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616737/mspm0g3519-error-while-debugging-or-flashing-the-code-unable-to-reset-the-board

器件型号: MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好:

 

我正在使用 MSPM0G3519 TI 的 LaunchPad。 调试/刷写代码时收到以下错误。 我也可以重置电路板。 请帮助我摆脱这种状况。

 

错误: 连接到 MSPM0 内核失败。  可能的根本原因:1) 使用密码禁用或启用了 NONMAIN 内的调试访问。 2) 外设配置错误(例如看门狗或时钟不正确)。  要查看问题的更详细诊断、请按下“读取引导诊断“按钮。
停止目标 CPU 时出现问题:(错误–2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.4.0.3835)  
错误: 连接到 MSPM0 内核失败。  可能的根本原因:1) 使用密码禁用或启用了 NONMAIN 内的调试访问。 2) 外设配置错误(例如看门狗或时钟不正确)。  要查看问题的更详细诊断、请按下“读取引导诊断“按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dibyarekha:

    您是否可以尝试以下步骤:

    1. 断开 LaunchPad 的电源
    2. 打开器件的 Uniflash 会话
    3. 按住 NRST (NRST) 按钮 (S3)
    4. 在继续按住 NRST 按钮的同时、将 LaunchPad 连接到电源
    5. 点击 Settings & Utilities 选项卡、然后发出手动恢复出厂设置 DSSM 命令
    6. 当控制台提示您按 NRST 按钮时、松开 NRST 按钮

    如果这不起作用、请参阅 MSPM0 MCU 开发指南的第 7.1 节 、了解其他方法是否可行。

    如果设备不可恢复、则可能会发生故障。 发生这种情况的原因有很多、但最常见的原因是擦除 NONMAIN、而在电路板下电上电之前没有向 NONMAIN 写入任何内容。

    此致、

    Owen