This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:MSPM0G3507-Q1:GPIO 上限制瞬时电流(标准 GPIO)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616466/mspm0g1519-mspm0g3507-q1-instantaneous-current-limited-on-gpio-standard-gpio

器件型号: MSPM0G1519

类似于此处的两个问题:  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1194792/mspm0l1304-driving-resistive-capacitive-loads-with-digital-outputs 

和  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601579/mspm0g3507-q1-instantaneous-current-limited-on-gpio-spi/6187439

 

我正在为板载加速计供电、该加速计使用 GPIO 引脚实现 64uA 的标称电流消耗。 直接从 GPIO 引脚为该加速计供电的目的是更大限度地降低添加另一个元件的成本和复杂性、同时保持在器件电源时执行硬复位的能力。   
64 μ A 不应该是 GPIO 引脚的问题、但板载加速计数据表建议在电源线上使用 10 μ F 电容器。  

image.png

10uF 电容器将浪涌电流驱动到远高于 SDIO 引脚的 6mA 最大值。  
UC 引脚是否存在会造成损坏的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串联一个电阻器以限制浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计该电阻时、目标电流限制应该是多少? 它是否需要是 6mA、还是连续评级、微控制器是否有任何保护措施? 电阻将限制板载加速计上的可用电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑您能从 TI 得到答案、因为 PMOS 的电阻、电容和漏极电阻之间存在复杂的相互作用。 规格要求 6mA 的最大压降为 0.4V、即漏极电阻可高达 66 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stephan、我同意 Keith 的观点、这涉及很多交互和复杂性、但您可以尝试一些操作:

    • 添加串联电阻: 将 A 放置 到 与将微控制器引脚连接到 电容器的线路串联的电阻器(可能是 100Ω(- 300Ω ))。 这限制了 更接近可耐受电平的峰值电流、并且时间常数足够短、能够实现快速开关。 (如 Keith 下面所述)
    • 使用专用负载开关: 使用小型低电流负载开关(如 TI TPS229xx)打开加速计的电源。 这提供了受控的导通(压摆率控制)并完全避免 I/O 线路上的浪涌。
    • 减小电容: 如果可能、将 10µF 电容器减小到较小的值(例如 1µF 或<xmt-block2> 4.7µF</xmt-block>)、 4.7µF、但如果您开始看到加速计未按预期工作、这可能无法实现。