This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1518:CMSIS - SystemCoreClockUpdate 不可用

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616405/mspm0g1518-cmsis---systemcoreclockupdate-not-available

器件型号: MSPM0G1518

您好:

为 cortex m 定义的标准接口没有像此处为 SystemCoreClock 所述那样实现的原因是什么?

CMSIS-Core (Cortex-M):系统和时钟配置

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:

    我就在 MSP SDK 中实现 CMSIS SYSTEM_DEVICE 接口事宜咨询了软件团队。

    MSPM0 器件采用专有的时钟管理系统、可提供标准 CMSIS SystemCoreClock 模型之外的高级功能。

    因此、我们通过 DriverLib 实现了专有 API、可以更好地支持这些硬件功能。 您可以使用   MSPM0 DriverLib 指南中的 DL_SYSCTL_getCurrentSYSOSCFreq 函数 来访问 SYOSC 时钟频率。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。


    我理解这种推理只是部分的。 当然、还支持与标准接口不匹配的其它功能、但是仍然实现该抽象部分不应该是问题。 我这边的问题是、当我们尝试减少实现工作量时、正如其他组件预期的那样、必须在我们这边额外实现这样的接口。 此主题也将影响下一个微控制器选择。 我希望您将来可以采取行动、更接近该标准、以便您的客户更轻松地过渡。

    BR

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:

    感谢您分享您的关注。 我已就此事与我们的软件团队联系、他们将对此进行进一步评估。 似乎没有针对此接口的任何先前请求、因此我不确定何时可以采取任何措施来在 SDK 中实现此请求。

    此致、

    Owen