This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:关于复位规格

Guru**** 2901670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601472/am2434-about-the-reset-specification

器件型号: AM2434

我对复位规范有疑问。

提供了相关说明  MCU_RESETz 参考手册 (spruim2h) 第 2729 页上的“MCU 域效应“和“main Domain Effect“部分包含该声明 “IOS 不受影响。“
这指的是什么功能或设置、它们保持在什么状态? 请详细说明。(与热复位相关的其他复位源中显示了相同的说明。)

MCU_RESETz.jpg



www.ti.com/.../spruim2h.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将您的问题分配给相关专家。 请注意,由于圣诞节和新年假期,可能会延迟回复。 如果您在 1 月 1 日前未收到回复、请随时 ping 此主题

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误了回复。 标记的句子实际上意味着通用 IO 在“多路复用 SoC 引脚“意义上不会丢失其多路复用模式(例如 GPIO、I2C 或 UART 等)以及上拉/下拉、驱动强度等设置 换句话说、PADF 寄存器是不适用的热复位、它们不会在热复位后而不是冷/POR 复位后丢失值。

    请参阅 TRM 部分 5.1.1.3 CTRL_MMR0 和 PADCFG_CTRL0_CFG0 功能说明 焊盘 F 寄存器和数据表的评估板 表 5-1. 引脚属性(ALV、ALX 封装)

    谢谢。此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的斯坦尼斯拉夫

    感谢您的回答。

    例如、如果 PRU 正在输出 PWM 信号并且发生热复位、则释放复位后 PRU 的 PWM 输出是否继续保持复位之前的值(保持高电平或低电平)? 或者、我们是否还应该预计在复位释放后输出在高电平和低电平之间切换时出现的行为、就像软件仍在运行一样? 理想情况下、我们希望系统在发生热复位时恢复到软件定义的初始状态。

    此致、

    片山聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Katayama-San、

    对于 PRU-ICSS 先前发出的引脚、是的、在热复位后、PRU-ICSS 将继续发出。

    现在有两个选项:

    1. 如果 PRU-ICSS 配置为复位隔离、则它将在热复位期间和之后像热复位之前那样继续工作
    2. PRU-ICSS 就使用了 不会 配置为复位隔离、然后它将重新启动并重新加载软件。 将观察到代码重启延迟、即会观察到引脚活动暂停。 可能不需要更新 PADF 设置、因为它们将被保留(用户可以选择再次更新它们)  

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    请允许我确认以下几点。
    默认情况下、PRU 复位是否与 MCU 域和 MAIN 域隔离?
    由于我们没有特别配置任何内容、因此我们假设系统当前处于默认状态。
    此外、如果我们要配置复位隔离、应该设置哪个(些)寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katayama-San、

    感谢您回答其他问题。

    我们 (ME 或 Stan) 需要一些时间进行内部检查。

    我们会考虑您的申请的紧迫性。 我希望我们能够在下周由星期一(2026 年 2 月 02 日)COB 提供答案。  

    我感谢你的耐心!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katayama-San、

    我已重新分配给重置专家以提供支持。

    下面是一些快速输入

    默认情况下、PRU 复位是否与 MCU 域和主域隔离?

    需要配置 PRU-ICSS 才能使复位隔离正常工作。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请允许我确认以下几点。
    默认情况下、PRU 复位是否与 MCU 域和 MAIN 域隔离?
    由于我们没有特别配置任何内容、因此我们假设系统当前处于默认状态。
    此外、如果我们要配置复位隔离、我们应该设置哪个(些)寄存器?

    您好、Katayama-San、

    默认情况下、PRU 内核未与 MCU 和 MAIN 域隔离。

    正式情况下、这不受支持。

    您能否说明将 PRU 内核与主域隔离的用例?

    此致、

    Anil.